This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:省电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940299/tps62740-power-saving

器件型号:TPS62740

你(们)好  

当前正在调优低功耗节能
U5 TPS62740DSS PIN5 (VOUT 3.3V)连接到低功耗 MCU、
其他负载连接到 PIN6 (LOAD)、PIN4 (CTRL)由 MCU 控制、设置为低电平、无电源
由 BATT_SYS-1直流3.8V 至 U5 (TPS62740DSS)供电、MCU 进入关断模式、大约、这是测量值为130uA 的 U5电源端子上的一系列电流表
理论上、MCU 仅进入关断状态1uA、但现在为130uA

您是否有任何建议可提高 TPS62740DSS 在轻负载时的电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    只是为了澄清。 CTRL 引脚为低电平、MCU 处于关断模式、但 TPS62740的流耗为130uA。 对吗? 客户用于测量电流消耗的设备是什么? 您能否提供测试设置?

    此外、请提供包含以下各项的波形:VIN、VOUT、电感器电流(L3)、VDDS 上的负载电流。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    只是一个软提醒。 请回答我对 上一篇帖子的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢

    我们找到了问题。 电路板上有两个散射键二极管。 IR 相对较大。

    反向电流会导致100uA 的电流消耗。 如果我们移除二极管、将不会产生100uA 的功耗。