This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:两个并联配置

Guru**** 2514595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM7321, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941883/lm5176-q1-two-parallel-configuration

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7321LM5176

您好!

我想问您一些有关 LM5176-Q1两种并联配置的问题、相关的旧主题和审阅的原理图如下所示。  

e2e.ti.com/.../TI-DR_5F00_0724_5F00_Reviewed.pdf

您能否在下面更详细地解释我客户的问题?

通过查看的原理图指南、CC_LIMIT 仅用于 LM5176-Q1的主器件。 它说"使用 CC_LIMIT 来控制主器件、而从器件将跟随共享电路"。 我想知道如何仅通过主器件的 CC_LIMIT 来控制电流共享电路。

2.当主器件的 CC_LIMIT 关闭时、输出电压在 CCM 中在0V 和3V 之间移动。 我想知道原因以及它是否由 LM7321的电流共享电路控制。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    由于电流共享电路将强制两相具有相同的电流、因此为主器件设置 CC 限制将对从器件产生相同的影响。  

    2.电流共享电路仍应正常工作。  如果您的电压为3.3V 或更低、则可能需要使用 LM5176的 VCC 对共享控制运算放大器进行偏置、因为该运算放大器需要适当的偏置电源。   但在输出轨上为0V 或非常接近0V 时、您可能会失去共享、因为共享电路运算放大器的输入偏移可能会阻止电路正常工作。  

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 这将帮助我的客户了解两相配置的电流共享操作。 如果我的客户有其他问题、让我问您一些问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    如果客户有更多问题、请将其发布在下面、如果此问题已被锁定、请创建一个新主题。