主题中讨论的其他器件: LM7321、 LM5176
您好!
我想问您一些有关 LM5176-Q1两种并联配置的问题、相关的旧主题和审阅的原理图如下所示。
e2e.ti.com/.../TI-DR_5F00_0724_5F00_Reviewed.pdf
您能否在下面更详细地解释我客户的问题?
通过查看的原理图指南、CC_LIMIT 仅用于 LM5176-Q1的主器件。 它说"使用 CC_LIMIT 来控制主器件、而从器件将跟随共享电路"。 我想知道如何仅通过主器件的 CC_LIMIT 来控制电流共享电路。
2.当主器件的 CC_LIMIT 关闭时、输出电压在 CCM 中在0V 和3V 之间移动。 我想知道原因以及它是否由 LM7321的电流共享电路控制。
此致、