This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法使用 bq34z100g1 EVM 板执行学习周期

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939356/bq34z100-g1-not-able-to-do-learning-cycle-with-bq34z100g1-evm-board

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25713GPCCHEMBQSTUDIO

您好!

我尝试使用 bq34z100g1 EVM 套件进行单节电池配置的设计过程。 当我开始学习周期时、标志会根据每个步骤上的指令文档发生变化、但更新状态和最大误差没有变化。 因此、我假设我的学习周期失败了。

我所做的工作:

已用组件:bq34z100g1 EVM -监测计[保持在单节电池配置中]

               bq25713 EVM 作为充电器[保持在单节电池配置中]

               18650锂离子电池* 1.

已使用 bq studio 应用程序更新:设计容量= 3000

                                设计能量= 11100

                                Qmax 电池0 = 3000

                                端子电压= 3000

并将所有其他值保持为默认值、然后开始设计过程。 在我开始学习周期后、  

步骤1. -> 将电池放电为空-开始放电电池时、电池两端的电压= 3V 时会停止放电。

步骤2 -> 至少放松5小时- 设置了 OCVTAKEN。

步骤3 -> 使用充电器 IC 将电池充满电、充电电流为511mA。 设置 FC 位并看到 SoC = 100%后停止充电

步骤4 -> 至少放松2小时->这里的[VOK]位被清除并且 标志[OCVTAKEN]被设置。 但 Update Status()不会更新为0x05

步骤5 -> 将电池放电为空->以600mA 的速率对电池放电。 一旦 SoC = 0%且设置了 SOCF 位、就会停止

步骤6 -> 至少放松5小时->[VOK]位被清除、 标志[OCVTAKEN]被设置。 但是更新状态()没有设置为0x06,最大错误仍然是100%。

为什么会发生这种情况。 还有其他我需要做的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最常见的问题是为您所使用的电池选择正确的化学 ID、您可以通过在 bqStudio 中找到准确的模型或使用 GPCCHEM 工具找到正确的电池。 您可以按照 TRM 中的附录 D 获取有关如何完成学习周期的指南: www.ti.com/.../sluubw5.pdf

    如果您选择了化学 ID、您能否提供您正在使用的报告或型号电池? 如果您选择了正确的 chem ID、但仍然存在此问题、您能否提供用于测试的循环日志文件和.gg 文件? 我们更容易查看日志数据。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、问题似乎是由于使用锂离子电池的默认化学成分。 我更新了与新电池组对应的化学 ID、学习周期成功。