This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225-Q1:给定电感器的电流限制

Guru**** 2813765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939965/tps54225-q1-current-limit-for-given-inductor

器件型号:TPS54225-Q1

大家好、  

我们收到了客户的询问、询问 是否有给定的公式来计算给定电感器尺寸的预期电流限制范围? 因为在数据表(电气特性=电流限制)中、2.2uH 的电流限制在2.5A 至4.5A 的范围内。  

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    使用逐周期谷值检测控制电路来实现过流限制。 在高侧 FET 开关的导通期间、开关电流以由 Vin、Vout、导通时间和输出电感值决定的线性速率增加。 在低侧 FET 开关导通期间、此电流以线性方式下降。 如果测得的电压高于与电流限制成正比的电压、则器件会在低侧导通期间持续监测与开关电流成比例的低侧 FET 开关电压。

    电感器不会影响器件的电流限制。 但是、电感器会影响电感器峰值电流、因此在选择电感器时、需要考虑 ILPEAK 和电流限制。

    数据表中的公式5和6提供了根据 Fsw、L、Vin 和 VOUT 计算 IPEAK 的 hwo。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、  

    感谢您的盛情款待。  

    我们的客户有一个后续问题。  您能否澄清一下第3页上规定的电流限制(2.5A 至4.5A)是输出电流还是谷值电感器电流? 换言之,我是否从规定的电流限值中减去电感电流峰峰值的一半,以计算限值点处的谷值电感电流, 或者、我是否将电感器电流的一半峰峰值添加到规定的电流限值、以计算限值点的输出电流?

    谢谢!

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    电流限制是数据表中的 EC 表、是谷值电感器电流限制。

    下图显示了谷值电流限制的开关节点电压、负载电流和电感器电流波形。

    在关断期间不会在导通期间监测电流、而是监测电流。 如上所述、电流在关断期间会降低。 开关周期结束时、开关电流与谷值电流限制值进行比较。 在附加的波形中、在时间 C 期间、转换器以电流限制运行。 当电流高于限值时、关断时间会延长、直到开关电流等于谷值电流限值;然后允许下一个开关周期开始。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tahar、

    感谢您的回答。 这回答了我的问题。  

    此致、

    梅纳德