This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:组件计算参考

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54327, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942177/tps54327-component-calculation-reference

器件型号:TPS54327
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

大家好、

对于"TPS54327"、是否有可帮助客户计算组件 Lout (L1)和 Cout (C8和 C9)的参考公式

是否有 Excel 计算工具或其他参考?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以通过 WEBENCH 获取快速参考设计。

    有关 L/Cout 的计算公式、请参阅 TPS54335A 数据表中的公式19/2/23。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 John  

    不、没有 计算器。  

    对于电感器选择、我们通常将电感器 IRIPPLE 设置为3A 的~30%。  

    对于 Cout 选择、由于补偿零点在内部是固定的、 因此一旦电感器是固定的、并且 LC 双极点的位置必须处于正确的位置、这意味着 Cout 将是固定的。  

    简而言之、 建议遵循表2中的 L 和 C 值。