This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:FADDAR 器件不保持固定频率、具体取决于输出电流范围内的 Cout

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941633/lmr36520-faddar-part-not-staying-fixed-frequency-depending-on-cout-over-output-current-range

器件型号:LMR36520

您好!

设计:

输入电压24V

输出电压17V

输出电流为1A

我会看到该部件的一些奇怪行为、具体取决于我有多少 Cout。 该部件似乎需要大量的 Cout。 对于上述设计、建议的金额是多少。 我想使用陶瓷电容器、因此直流偏置降额可能是这里的一个问题。 陶瓷电容器是否适合 Cout?

我应该使用什么电感器值? 表2显示12V 输出电压为33uH (表中的电感值随着输出电压升高)、但 Webench 提供了一个15uH 的电感器。

谢谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    什么是奇数行为? 请详细说明。

    陶瓷非常适合输出电容器。

    我会遵循数据表的内容、尽管这两个内容可能都足够了。 15uH 时的纹波更大、但根据波特图分析、纹波稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    奇怪的行为是器件不以400kHz 的频率运行、或者产生看起来很差的输出波形。

    数据表未提供+17V 输出的建议、您能否帮助提供建议的电感器和 Cout (降额)值?

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、  

    您能否附上您观察到的一些波形以及完整的原理图和布局?

    Webench 建议在24V 输入17V 输出1A 负载下使用2x22uF 输出电容器时使用15uH。 我在该设计中得到的默认输出电容器是额定电压为50V 的组件、根据该工具、它们在直流偏置下降额至大约34uF 的有效总电容。

    谢谢、  

    Denislav