This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:输入和输出是否需要添加 π-类型滤波器网络?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: REF50, LM22675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942163/ref5025-do-input-and-output-need-to-add---type-filter-network

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件: LM22675REF5050

是否需要用于输入和输出磁珠的 π 型滤波网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们不是必需的。 它们用于滤除高频和相关频率。 可能使用它们是因为 REF50之前的级是 直流/直流开关 、其噪声开关频率 高于 REF50的 PSRR 频率。 因此、铁氧体磁珠将降低 REF50输入端的噪声和通过的任何残余开关噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     下图显示了 REF5025曲线。 PSRR 在100k 时为30dB。 3.3V 电源由开关频率为500K 的 lm22675生成。 lm22675用户手册的典型电路不在输出中添加 π 滤波器。 REF5025是否需要 L1? 为什么?

    2. 如何区分 REF5025温漂的高精度(3ppm)和标准精度(5ppm)模型? 我在手册中的什么位置可以找到它。

     REF5025输出噪声手册为3 μ V/V、如何评估高频噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    100kHz 时为1.30dB 意味着500kHz 时的值低于0dB。 此时、500kHz 时的所有抑制来自无源器件、例如电容器和铁氧体磁珠。 LM22675的推荐电路将只显示使其正常运行和符合规格所需的元件。 此开关的下游发生的情况不属于数据表的一部分。

    每个基准电压可用于高级(REF50xxIDGK 和 REF50xxID)和标准级(REF50xxAIDGK 和 REF50xxAID)。 在标配等级的名称中查找 A。

    3.由于某种原因、数据表没有特性值。 我建议查看下图以了解 REF5025值、您可以将 REF5050的值加倍。 您还可以使用产品文件夹中提供的 SPICE 模型进行噪声仿真。