This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:FB 引脚接地后输出不稳定

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941656/tps61099-output-unstable-after-grounding-the-fb-pin

器件型号:TPS61099

您好!

我的客户使用 TPS610994、其设计中采用了 FB、他们已经使用了类似的 TPS610994。 在进行审查之后、建议(根据数据表)将 FB 引脚接地、以减少由悬空引脚引起的噪声。 此 E2E 帖子 指出它会导致额外的噪声、因此建议将其连接到 GND。

将此引脚接地后、客户开始看到输出电源轨不稳定、如下所示:

这种不稳定性被传递到一些下游传感器、进而影响传感器输出读数。  

我们以前是否看到过这类问题? 将 FB 引脚接地为什么会导致此问题?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    我怀疑客户观察到的是由进入/退出突发模式(PFM)引起的、而不是传统的环路响应。  

    TPS610994具有突发模式、可在负载较轻时省电。 如果转换器进入突发模式、输出电压将高于正常运行。 如果您查看 EC 表、您会发现突发模式期间的 Vout 通常会高100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    感谢您的回答! 这与我们拥有的其他一些示波器截图一致。  

    器件在哪个点(输出电流)从 PFM 模式切换到 PWM 模式? 是否有用于估算此值的公式?

    从数据表效率曲线可以看出、大约0.2mA 的变化是一致的、这是 PFM 模式还是 PWM 模式的变化?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    进入/退出条件很复杂、需要明确说明、因为它取决于多个因素。 我建议客户在 EVM 上进行测试以供参考。