This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54062:TPS54062

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942130/tps54062-tps54062

器件型号:TPS54062

我们将 TPS54062用于5V 辅助电源
在我们的原理图中、ENABE 引脚是断开的
我们怀疑在向产品传输干扰后5V 电压会下降
问题:我们能否在使能输入端放置一个10nF 至100nF 的电容器、以减少电路上的传输干扰?
对于提高电路抗传输干扰能力、您还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用具有小电容的分压电阻器也是减少电路传输干扰的好方法。 悬空 EN 意味着可轻松干扰的大阻抗。  

    谢谢