This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR23630

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942150/lmr23630-lmr23630

器件型号:LMR23630

大家好

我有一个降压转换器 LMR23630

V IN:24V

输出电压3V3  FB 电路:51k/22.1k/47pF  

I 输出: 30mA - 500mA

C IN ~10uF  

升:6.8 μ H

输出电流为30uF

电路在稳定状态下工作正常。

如果输入电压反弹(使用"不良"继电器触点打开)、则问题在于打开。 芯片被越来越多或更少的惊人的冲击击打了!

有没有关于如何阻止芯片爆炸的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以在 10uF Cin 前面放置一个大容量电容器(47uF-100uF)。 它可以避免电压抖动。

    谢谢