This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:当 TPS54160用作反相降压/升压转换器时、IC 如何知道 Vout 的电平?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942065/tps54160-when-tps54160-is-used-as-an-inverting-buck-boost-converter-how-does-the-ic-know-the-level-of-vout

器件型号:TPS54160

你(们)好

我想将 TPS54160用作反相降压/升压转换器、因为 IC 的基准接地端连接到 Vout、所以  它如何在 IC 首次通电 但未进入稳定工作状态时确定 Vout 的电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅下面的应用手册以了解反相降压/升压、原因 IC=-Vout 的 GND、因此 FB 将看到电压低于基准电压、它将控制占空比、直到 FB 电压等于基准电压。

    谢谢