This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:输出电容器上的额定电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942094/tps56637-voltage-rating-on-output-capacitors

器件型号:TPS56637

我注意 到、在数据表第8.2.1节的设计中(24V 输入、5V 输出)、使用了额定电压为25V 的输出电容器。  这是非常保守的、还是绝对必要的?  在电感器之后、我想电压实际上永远不会达到如此高的水平。  如果在5V 线路上使用额定电压为12V (甚至更小)的输出电容器、我可以将我的设计安装在更小的尺寸中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、25V 额定值与12V 输出电压兼容、可以将12V 额定值用于5V 输出电压、只需提醒您检查直流偏置影响的有效电容器值。 确保在建议表4 (如果是数据表)中对其进行了介绍。

    裕昌