This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:1.2KW 电池充电器

Guru**** 1147550 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938347/uc3846-1-2kw-battery-charger

器件型号:UC3846
尊敬的先生:
我们正在开发基于 TI 制造 UC3846 IC 的1.2kW 电池充电器。  我们在此设计中面临着问题。  我们正在寻求 TI 支持来解决这些问题。    
随附了详细规格表、供您参考。 为供您立即参考、

  • 拓扑               : 半桥
  • 输入工作电压  : 180V 至270V AC
  •  输出额定值           : 60A@20A
  • 工作频率      :  70kHz

观察结果
下面是有关电路运行的一些详细信息、
  • 在200V 交流电压及更高电压下、反馈调节将会产生影响。   在无负载和负载条件下、这种现象是相同的。
  • 它在200V 交流电下提供80W 功率、在240V 交流电下提供100W 功率。  如果我们尝试增加负载、则器件将进入过功率模式。  
请查找随附的栅极、MOSFET 和次级波形图像、以供您参考。
同时随附 PCB 原理图和 PCB Gerber 文件。
此致、
J.V. Siva Rama Rao
Bhagyashree Industries、
海得拉巴
印度。
手机:+91-81215-00889e2e.ti.com/.../1.2KW-Non_2D00_PFC-EV-Charger-Specification_5F00_BI_2D00_EVBC_2D00_1200_2D00_20.0_5F00_60V_4000_20A_5F00_1107_2D00_20.docxe2e.ti.com/.../Battery-Charger_5F00_1.2kW-_2800_Non_2D00_PFC_2900_.rar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,J.V.!  

    非常感谢您与我们的联系以及您对 UC3846的兴趣! 请给我几天时间来回顾一下您在这里提供的材料、我将在星期五结束前再次与您讨论!  

    再次感谢您的联系、我期待稍后再谈!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davidson 先生、

    有更新吗?