主题中讨论的其他器件:TPS793、 TPS7A47、 THS3120、 TPS79301-EP
我有过多的噪声进入我的电源轨;馈入我的一些 IC 负载。
电源轨约为5.25伏;我希望它通过 TPS793475DBVREP 将其调节至4.75V;并充分利用该器件的 PSRR。
我的电流噪声功率约为-75dBc/Hz、 并且希望将其降低30dB 或更大。
我安装了该部件、并看到它将5.25V 电压正确调节至4.75伏、但不影响电源轨的噪声性能。(可以忽略不计)
我是否误解了数据表? 我的输入噪声功率是否存在某种类型的衰减返回。
是否有其他建议?
谢谢、
Zack