This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611预充电和最小系统电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941842/bq25611d-bq25611-precharge-and-minimum-system-voltage

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件:BQ25611

尊敬的 TI 团队:

我对预充电和最小系统电压有疑问。

在 BQ25611数据表中、最小系统电压为3.5V、当电池电压低于最小系统电压时、该器件会将 VSYS 调节至3.68V (高于180mV、高于3.5V)。

当电池电压为3.0V 时、它将进入快速充电模式、如下所示。 在此电池电压下,BATFET 将在3A 充电电流下产生功率损耗=(3.68V-3.0V)*3A=2.04W。

即使充电电流为1.5A、BATFET 功率损耗也为1.02W。 功率损耗仍然过高。

因此、VSYS 调节方法似乎不是很好。

您能帮助解释根本原因吗?

BR

十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    十一、

    请参阅9.3.5.1窄 VDC 架构和图9-1。  d/s 上的系统电压与电池电压间的关系

    谢谢、

    宁。