This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:NVDC 优势

Guru**** 2533440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941789/bq24715-nvdc-benefit

器件型号:BQ24715

大家好、

为什么 NVDC 可以提高开关频率?

谢谢、此致、

王奈生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    使用 NVDC 架构充电器时、VSYS (系统电源轨)位于降压转换器之后、因此 VSYS 已经从 VBUS (适配器电压)降压。 这与传统架构充电器不同、其中 VSYS 大致等于 VBUS。

    我认为您发布的图片是、NVDC 架构充电器的 VSYS 更低、并且 VSYS 轨上不需要太多的电容。 较小的电感器和输出电容器占用的布板空间较小、但开关频率通常较高、以减少纹波。

    我建议查看这篇博客文章、该文章对各种充电器架构进行了有益的比较:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2016/09/19/understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies

    NVDC 的一些主要优势包括:

    • NVDC 支持补充模式、其中适配器和电池可以同时为系统供电。 这有助于防止适配器过载并超出其电流能力。
    • VSYS 轨的电压较低、因为它可以调节为最小系统电压、而不是适配器电压。 这可以节省成本、因为 VSYS 轨上的组件的额定电压可能更低。

    此致、

    Angelo