This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630702EVM:TPS630702RNMR 静态电流过大

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941948/tps630702evm-tps630702rnmr-excessive-quiescent-current

器件型号:TPS630702EVM

我遇到高静态电流、该电流随着电压设置的增加而升高。 当器件导通时、即使没有任何负载、我也会测量6-15mA (是的、毫安级)的静态电流。 ENA 信号由 MCU @ 2.5V 驱动、PG 信号当前连接到高阻态输入(未使用)。 这是在3V 至9VDC 之间的输入电压下观察到的。 图示/连接的电路设置为3V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您是否测量了 EVM 或系统板中的电流? 输出端没有负载、对吧?

    您能否测量 VIN、L2和 VOUT 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    这实际上在我们的应用板上、而不是 EVM 上。 论坛的"器件型号"字段不允许我仅输入 IC P/N 当这个直流/直流电路被关断时、应用板汲取的电流< 1mA (ENA 被拉至低电平)、所以我知道当它打开时、当我看到6-15mA (ENA 被驱动至2.5V)时、我正在隔离直流/直流转换器。

    实际上、我们的应用板上有三个相同的电路、它们都表现出相同的行为。

    谢谢
    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将会得到一些波形。 没有负载连接到输出端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加了示波器捕获。

    通道1 (黄色)为输出(直流耦合)@ 3.0V、100mVpp
    通道2 (蓝色)是直流输入(直流耦合)@ 4.0V、30mVpp、从电源汲取8mA 电流
    通道3 (洋红色)为 L2 (交流耦合)、65mVpp

    振荡频率大约为2.5MHz (使用手动光标测量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    该器件以强制 PWM 模式运行、而不是以省电模式运行。 因为 PS 引脚被拉至低电平。 请将 PS 引脚设置为高电平