This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:我们能否用 TPS53647替代 ISL6398?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942014/tps53647-can-we-replace-isl6398-with-tps53647

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件: TPS53681

大家好、

您能否告诉我 TPS53647是否是 ISL6398的可更换器件 ? 竞争对手器件仅支持 DCR 感应和电阻感应、而 TPS53647仅支持智能功率级 LS RDS (on)感应拓扑。

1.除 TPS53647 外,是否还有其他同类器件?  

2.即使功能不同,您是否可以建议使用任何设备来替换 ISL6398,以便为客户提供更好的解决方案?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KYMINUNG:

    请提供 VIN/VOUT/ITDC/IMAX。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chasel、

    很抱歉、他们遗漏了。 它是 FPGA 的电源、输入电压为12V、输出电压为0.85V、输出电压为12.3Anominal、~40Amath。 不过、我不确定负载电流信息。 ISL6398每个功率级的额定电流为3相、电流为60A、可降低输出纹波。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KYMINUNG:

    您可以毫无问题地使用 TPS53647。 如果他们不想使用引脚搭接设置、TPS53681是具有更高相位数的另一种选择、但可能会导致性能下降。

    谢谢

    Chasel