This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:空载条件下的输出 DCDC 线路上的纹波

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941856/lm3478-ripple-at-output-dcdc-line-in-no-load-condition

器件型号:LM3478

您好!

 我从另一个讨论中看到了这种评论、

对于采用二极管整流器的升压控制器、不能禁用脉冲跳跃。 这是因为轻负载时所需的占空比小于控制器的最短导通时间。  为了避免进入脉冲跳跃模式、您可以添加一个仿真负载、如 Garrett 所述。 所需负载应满足以下条件:

Pdummy >= 1/2 x Fsw x (Vin_max x T_ON_min)^2/Lm  

其中 fsw 是您的开关频率

VIN_max 是您的最大输入电压

T_on 是控制器的最短导通时间。 使用最大限制值

LM 是您的 SEPIC 初级电感。

 

上面的等式针对 SEPIC 配置中的 LM3478、当 LM3478被设计成升压转换器时、我们可以使用同样的等式吗? (如果我们使用相同的公式、升压配置中的 Lm 值是多少?)

此致、

Suhas M V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、

    谢谢。  对于升压虚拟负载、公式稍微复杂一点:

    Pdummy =(1/2) x Fsw x (Vin_max x T_ON_min)^2 x [ Vo/(Vo-Vin_max)]

    希望这能澄清。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉出现拼写错误: 电感缺失。  LM 应为升压电感器

    Pdummy =(1/2) x Fsw x (Vin_max x T_ON_min)^2 x [ Vo/(Vo-Vin_max)]/ lm