This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:初始寄存器配置

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941687/bq28z610-r1-initial-register-configuration

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在努力将我的应用和电池配置转换为 BQ28Z610-R1的电池管理器和闪存寄存器。

我将介绍数据表和 EVM 用户指南(此处)、其中指出"还应更新其他数据闪存参数、以便根据电池组对电量监测计进行微调。 有关 设置参数的帮助、请参阅《技术参考手册》SLUUA65。"

我还查看了 ChemID 选择工具指南 SLVA725A。

当我导出电量监测计配置时、我可以看到我需要为简单的1S4P 锂离子电池设置数百个参数。

是否有其他指南可帮助您根据应用设置电量监测计参数? 这里的参数数量令人生畏、我很难从参考手册中辨别什么是重要的、什么不是重要的。 我希望有一个操作顺序教程来完成配置过程!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您无需设置大多数设置、默认设置适用于大多数应用。 我们提供了许多选项来涵盖许多不同的极端应用。

    如果您是第一次设置所有内容、我将通过 SLUA903: e2e.ti.com/.../Achieving-the-Successful-Learning-Cycle.pdf 阅读

    它概述了如何执行学习周期以及开始计量和熟悉软件所需的一些基本参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt -我将按照这里的步骤执行学习周期。 根据我们相当大的容量、似乎需要将近30小时的时间!

    感谢您的指导、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我希望您能快速完成所有设置!

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt -这是我第一次运行学习周期、我肯定会担心20小时内的学习时间和遇到问题。

    如果我们要发货、TI 是否会提供学习周期和黄金文件生成服务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    遗憾的是、我们没有考虑到当前的情况、在这个特定时刻很难循环电池。

    但是、我们可以指导您完成学习、并帮助您在学习周期之前查看您的文件、以确保文件正确无误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我还建议在执行学习周期时、使用 bqStudio 记录数据并在学习过程前后导出.gg 文件。 这样、我们就可以调试是否发生任何情况。

    此致、

    Wyatt Keller