This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何使用硬件控制"DIR"信号以实现平滑切换

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941736/lm5170-q1-how-to-use-hardware-control-dir-signal-for-smooth-switching

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

我想在 UPS 应用中使用 LM5170设计双向电源、我们想找到一种方法来控制 DIR 信号并在 HV 和 LV 端口之间平滑切换、并且永远不会有一些灌电压间隙

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    感谢您发帖。  LM5170包含了针对 DIR 动态变化的平滑转换。  但是、电压应由电池或存储电容器保持、因为电路将在新方向上通过软启动、并且在软启动期间、功率能力受到限制。

    请参阅 LM5170-Q1数据表的图63、其中显示了电感器电流在没有过冲的情况下转换到新方向。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi