This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:℃?低于-15 μ A 时输出异常的原因

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938586/tps54386-why-output-is-abnormal-when-temp-is-below--15

器件型号:TPS54386

您好!

SCH 如下所示:

℃、当环境温度为-15 μ A 时、3.3V 输出下降并导致复位 IC 响应。

波形如下:(黄色为引脚13、绿色为1.2V 输出、蓝色为复位信号)

从数据表中可以看出 Tj 为-40~+150。  

那么、为什么当温度低于-15时1.2V 输出异常呢? 温度较低、压降较差。 3.3V 也显示出对温度要求较低、但不像1.2V 输出那样糟糕。

谢谢!

此致、

袁谭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

     

    TPS54386可处理低至-40C 的结和高达150C 的结。 该器件的额定工作温度范围为-40至125C。 因此、在-15C 时不应导致器件发生任何复位。

    请查看外部元件(电感器、电容器和电阻器)是否额定温度、并查看它们在-15°C 时的降额值。

    第二个因素、您是如何测试它的? 是否在烤箱中、如果是、请确保湿度系数不会导致电路板短路、并在测试 HIS 时进行测试。 我之前见过、当在高湿度环境中对电路板进行测试时、会产生一小部分冷冻水的温度下降。

     

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、

    感谢您的回复。

    但在-15 μ s 内、当℃将输入电压改为8V、占空比高于15%时、输出正常。 您对此有进一步的建议吗?

    谢谢!

    此致、

    袁谭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、  

    这告诉我、外部元件的额定值在电压和温度范围内被降额。 请检查一下。  

    谢谢!  

    Tahar