This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941312/tps65131-tps65131

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: TPS65130

大家好、

我设计了一个小型直流/直流模块来实现 TPS65131芯片。 例如、目标是通过单个5V USB 端口电源提供双电压(例如+/- 12V)。  

这是一个"开放源码"项目、我打算将所有内容(Kicad 文件)放在 GitHub 上。 我基本上是一名软件工程师、因此对硬件非常不满意、因此我欢迎您的专家提出一些意见和建议! )

请查看原理图。 想法是具有一个"可编程"模块、即我们可以使用电阻器(R2和 R4)选择输出电压。 我还添加了焊接跳线、以便可以启用或不启用节能模式。 并且使能信号可始终开启或由外部控制。  R2、R4和焊接跳线为底部。

我的主要关注点是布局、这对于直流/直流转换器而言非常重要。 因此、我非常小心地在顶部为升压和反相(降压/升压)转换器布置了较大的引线。 具体而言、GND 是顶层布线、也是底部的"背板"布线。 对于电源、V-输入只有一个(双)过孔。 GNDA 在底部朝向 TPS65130引脚上的"星形"连接布线。 顶部/底部的唯一混合信号是控制信号(ENP、PSP、PSN、ENN)。

我犯了什么明显的错误?  

感谢您的帮助! )

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计看起来不错。 您可以考虑使用 SS13二极管来获得更高的峰值重复反向电压、从而提供更大的裕度。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    好的、感谢您的回答。 我将继续并将设计发送给制造。

    此致、