This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940156/bq25619

器件型号:BQ25619

大家好、

在 BQ25619数据表中、它提到了"睡眠模式"和"高阻态模式"。

这些模式之间有何区别?  

请 您帮忙解释一下吗?

非常感谢!

BR

十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eleven:

    HIZ 模式意味 着充电器在 EN_HIZ = 1时编程为 HIZ 模式。即使适配器已插入、如果 EN_HIZ = 1、转换器处于 HIZ 模式、转换器也不会运行。 睡眠模式意味着 VBUS < VBAT+VSLEEPZ、器件将不会启用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    "转换器不会在 HIZ 模式下运行"和"器件不会在睡眠模式下启用"之间有何详细区别?

    什么是 HIZ 模式的 Benifit、低 IQ_BUS?

    BQ25619已连接到 USB、为什么我们需要低 IQ_BUS?如果 IQ_BUS 稍高一点、是否有任何危害?

    谢谢!

    BR

    十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eleven:

    没有根本区别。 在这两种情况下、器件均处于 HiZ 模式、器件会断电。

    这是一个好问题。 我知道、在某些工厂 测试中、需要通过 HiZ 位禁用电池充电器、以禁用 适配器的电源 、并让电池为系统供电以执行测试。

    此致、