请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120 尊敬的 TI 团队:
您能在 BQ25120数据表中帮助解释以下参数吗?
tWATCHDOG:
TI2CRESET:
Thiz_ACTIVEBAT:
谢谢!
BR
十一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
看门狗计时器用作 MCU 挂起时的安全措施。 当50年代内没有进行 I2C 事务时、除 MRRESET_VIN 和 MRREC 之外的所有寄存器都将被复位。 可通过将充电器置于高阻态模式来禁用此功能。
如果 SDA 保持低电平的时间比 tI2CReset 长、I2C 将复位以避免 I2C 挂起。
Thiz_Activebat 是进入有效 BAT 和 I2C 事务开始之间所需的时间延迟。