This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:开关频率公式不符合器件的实际性能

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940895/bq2000t-switching-frequency-formula-doesn-t-appear-to-match-actual-device-performance

器件型号:BQ2000T
主题中讨论的其他器件:BQ2000BQ2000EVM

您好!

在文档"使用 bq2000/T 控制快速充电"中、第4页上有一个公式用于计算最大开关频率:RF * CF = 1 /(4 * F)。  当我查看 bq2000EVM 上的 RF 和 CF 值时、我看到604欧姆和1000pF。  这将转换为最大值 414 kHz。  这远远超出了建议的100kHz 至200kHz 范围。  在工作台上、我看到的是最大值 以50%占空比预测的情况下、从 EVM 发出130kHz 的频率。  公式是否不正确、或者是否存在其他问题?

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     您是否有开关频率的波形? RF 和 CF 值对开关频率的影响最大、但也会受到 输入电压、RSNS 值、电感器值、迟滞电容器值(CHYS)的影响。  

    图9. 和10. 也显示了经验数据。 数据表: www.ti.com/.../slus149d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    因此、我觉得公式不太准确、图形(图9和10)更好。  我附加了 FET 和电感器结处的开关波形图像。

    侧向问题:三幅图像中的一幅显示了电池导线非常长时的开关波形、例如、当我们使用仪表测量电池电流时。  是什么导致脉冲对之间的停顿?

    谢谢、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

      暂停是指续流体二极管导通时。 由于这是一个开关转换器、因此 HSFET (PFET)将在部分占空比下导通、在此期间 SW 节点将处于高电平、而在占空比的另一部分、二极管将 GND 作为源导通。 由于该器件的开关频率较低、并且没有远程 BATSNS、当 HSFET (PFET)导通时引起的额外压降将导致实际电池之间以及 IC 上检测 BAT 的位置之间出现明显的压降。 这会导致波动、从而影响感测到的电压、并影响占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、长电缆导致的额外压降会延长时间间隔?  为什么间隙之间有一对脉冲而不是单个脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

      由于开关频率较低:

    • 当 PFET 导通时、电缆上会出现压降。 当 PFET 需要关闭时、随着电感器电流斜降、将出现压降(电感器电流波形为锯齿状)。 随着转换器输出端的电压波动、转换器很难调节和保持稳定的占空比。 我不建议使用长电缆进行此测试设置。