This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:BQ35100使用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939928/bq35100evm-795-bq35100-usage-question

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100BQSTUDIO

您好!

  我的应用程序使用原电池 (LISOCI2),刚刚开始探索 BQ35100的功能,您能否澄清以下问题?

  1. 我们正在考虑在 EOS 模式下使用此 IC、在使用之前是否需要使用 BQ Studio 对 IC BQ35100进行编程? 是否有任何其他方法对 BQ35100 IC 进行编程?
  2. 我正在尝试使用下面的 I2C 事务序列读取控制状态、似乎它不起作用、它返回0x8020表示控制状态、并返回相同的值来读取 Chem ID。

请告诉我缺少的内容。

a.写入控制寄存器子命令(CONTRAL_STATUS)                              START、0xAA、0x00、0x00、xx00、STOP、等待2ms

b.读取-开始、0xAA、00、开始、AB、 ,停止。

 

c.写入控制寄存器子命令(Chem ID)                              start、0xAA、0x00、0x06、xx00、stop、wait 2ms

d.读取-开始、0xAA、00、开始、AB、 ,停止。

 

3.如果您有此 IC 的驱动程序源代码,请告诉我。

谢谢、

Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    在 BQ35100 TRM 中有一个写入数据闪存的示例(请参阅第12章)。 如果您不熟悉如何写入数据闪存、则最容易从 BQStudio 开始。 对于数据闪存写入、还需要包括校验和和长度(到0x60和0x61)。

    以下是我今天早些时候解释如何写入数据闪存的线程(不同器件的示例):https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/939805

    TI 没有可用于此器件的驱动程序。 如果您在 Google 上搜索"BQ35100驱动程序"、您将看到一些驱动程序已由其他用户编写。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

     谢谢您的回答、您没有回答我的第一个问题。

    1.我们是否必须使用化学 ID 或任何其他使用 BQ Studio 的数据对每个 BQ35100 IC 进行编程? 还是可以避免它。

    2.  我们可以通过跳过上述步骤直接在 EOS 模式下(运行 CONFIG-A -GMSEL=2)使用 IC 吗?

    3. 当阻抗达到报警级别时,EOS 警报位似乎会被置位,但如何 判断电池容量是否约为50%?

     您已经为我提供了有关读取数据闪存的 I2C 事务示例、但我将讨论命令状态(子命令=0x000)、

       读取命令状态还需要使用与 DF (数据闪存)处理相同的方法? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    您需要根据用户指南对每个 IC 进行编程。

    2.否

    3.很难,EOS 用于服务终止。

    4.否,将 i2c 命令发送到控制。 TRM 中有一节介绍直接存储器存取、我将向您介绍有关访问数据存储器的技术参考手册。

    谢谢!