This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:emb1499Q 可充电、但不可放电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941449/emb1499q-emb1499q-can-be-charged-but-not-discharged

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A

您好:

我们设计了一个具有 emb1499Q,的电路板、它可以充电,但 无法放电。

我们为 外部电子产品添加了负载计、以确保我们可以消耗放电能量。

当打开放电,GATE _HS1和 GATE _HS2可以运行时,但初级侧没有电流, 会导致 次级侧。的某些组件损坏

?是这样的 Δ I

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个附加信息:

    放电,PWM_CLAMP 时使用示波器进行的测量 具有波形,但 GATE _LS 不具有波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否根据我们使用 EM1428的参考 EM1402设计定制了此电路板? 我们希望与参考设计进行比较、以检查是否存在任何问题、因为这些器件主要与 bq76pl455a 器件协同工作。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

     未 ,EMB1428,我们使用 MCU 控制 EMB1499并 已完成与基准 EM1402的比较。

    为什么充电正常、但放电不好?  当放电时、 次级侧(电芯)已消耗能量,但 初级侧 工作异常,PWM_CLAMP 具有 波形,但 GATE _LS 不是。  

    此致、

    6月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    以下是 开路放电时 HS1和 HS2的波形:

    为什么是这样?

    此致、

    6月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    以下是 开路充电时 HS1和 HS2的波形:

    该充电波形看起来很好。 为什么放电 异常(之前的响应)?

    此致、

    6月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    正如我提到过的、其目的是与参考设计中的 EM1428进行连接。 如果 MCU 代码未正确驱动或与1428器件连接、则很难确定导致此问题的原因。 这样、我们就可以引用我们的示例代码、以确保软件中不会出现意外错误。 您是否看过此参考软件以确定放电代码序列?

    此致、

    泰勒