This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:寻找具有极低静态电流和使能功能的低功耗稳压器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941698/tps746-looking-for-low-power-voltage-regulator-with-a-very-low-quiescent-current-and-with-enable

器件型号:TPS746

大家好、

对于我们的客户要求 低功耗稳压器、我希望获得您的帮助。

以下是客户要求:
-电池的输入电压介于3至3.6伏之间。 输出为2.5伏、最大电流为15mA
-他们希望 LDO 具有输入电压等于输出电压的特性、直到使能引脚被激活。 然后、该器件将进入稳压状态并提供2.5伏电压。
-当使能引脚未激活时、它们需要将输入电压连接到输出端、当使能引脚处于激活状态时、稳压电压位于输出端。

如果您有符合上述要求的产品、请告诉我。

谢谢、

Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    LDO 本身不具有此行为。  但以下电路将通过添加电阻器和 MOSFET 为您提供这种行为。  在这里、您将使能引脚连接到 Vin、以便输入电压可以直通到输出、也可以调节到必要的调节输出电压。  MOSFET 在漏源极端子(OFF)上具有高阻抗、或者短路(ON)。  当它短路时、输入电压将传递到输出电压。  当它是高阻抗时、反馈电阻器将占主导地位、输出电压将被调节至符合客户要求的水平。 R3类似于10千欧姆电阻器、用于固定 MOSFET 的栅极至已知电位。

    谢谢、

    斯蒂芬