This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3305:VDD 与 SENSE 最大电压间的关系

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941288/tps3305-vdd-vs-sense-max-voltage

器件型号:TPS3305

大家好、  

我对 TPS3305最大电压有疑问。 在数据表中、VDD 上的最大电源电压为-0.3V 至+7V。 但是、数据表显示、SNS1和 SNS2上的最大电压为(VDD+0.3)* VIT/1.25V。 如果我在 VDD 上施加最大3.3V 电压、这是否会导致任何问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    VDD 和 SNS1或 SNS 2是单独的引脚、与之无关。  根据 SNS1和 SNS2的绝对最大额定值、这两个引脚具有更高的电压容差。  因此、设置 VDD = 3.3V 不会导致器件出现任何问题。  如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您提供的信息,您能否详细说明 “(Vdd +.3) VIT/1.25V”的含义? 由于它是绝对最大值、因此它必须具有可用于降额分析的值。 您可以在引脚上共享任何其他信息吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    根据您使用的3305器件、检测引脚绝对最大值可能不同、因此表中列出的 SENSE 1/2公式也不同。  如您所知、数据表中的功能方框图显示了具有电阻分压器的感测引脚、因此对感测引脚施加的电压将进行分压。  我希望我已经回答了你的问题。   如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AH、

    如果我满意地回答了您的问题、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您愉快!