This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:使用二极管整流三相输入交流电压

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28070, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941284/ucc28070-using-a-diode-rectified-three-phase-input-ac-voltage

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件:UCC28063

此芯片(以及我见过的 UCC28063)的应用和参考设计具有一个二极管整流单相交流电压输入。

 对于高功率应用、我们是否也可以在输入端使用 UCC28070和 UCC28063整流三相交流电压? 它是否仍会对输入三相交流电压执行功率因数校正(PFC)?

此致、

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad

    以下 E2E 主题讨论了同一问题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/769760。  总之、对三相交流输入的支持有限、具体取决于您的设计要求(即输入电压范围、THD/PF 要求)。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    谢谢、我阅读了所有文档和资源;为了结束和结束这一讨论、 德州仪器(TI)产品中是否有任何具有低线路电流谐波的模拟 PFC 前置稳压器(例如升压)控制器专用于三相系统?

    所有其他产品均针对单相交流输入进行了优化、而对于三相交流电源、则需要:

    1 -使用三  更复杂且需要大量组件的 UCC28070 (取决于所选拓扑:传统 PFC、交错 PFC、无桥 PFC、 无桥 交错 PFC)。 这样可以避免谐波和 EMI 问题。

    2-使用一  个 UCC28070、UCC28180  或 UCC2854A  ,并以另一种方式(滤波,...)面对谐波和 EMI 谐波。

    最棒的

    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmad

    TI 没有针对三相输入进行优化的任何模拟 PFC 控制器。  我们拥有 C2000 MCU 等数字解决方案、可针对三相输入进行优化。

    此致、

    Eric