请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410EVM-018 您好!
我只是想了解子板 LMG3410EVM-018的尺寸(L W H)是多少? 它的数据表中没有明确提及。 仅以下数据表第9页的图5显示其宽度为0.65'、但散热器(UBM30-20BP-0N04)本身似乎为20mm (0.788')。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我只是想了解子板 LMG3410EVM-018的尺寸(L W H)是多少? 它的数据表中没有明确提及。 仅以下数据表第9页的图5显示其宽度为0.65'、但散热器(UBM30-20BP-0N04)本身似乎为20mm (0.788')。