This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410EVM-018:尺寸/尺寸

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410EVM-018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941981/lmg3410evm-018-size-dimension

器件型号:LMG3410EVM-018

您好!

我只是想了解子板 LMG3410EVM-018的尺寸(L W H)是多少? 它的数据表中没有明确提及。 仅以下数据表第9页的图5显示其宽度为0.65'、但散热器(UBM30-20BP-0N04)本身似乎为20mm (0.788')。  

www.ti.com/.../snou165a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 PCB 本身的尺寸为52mm X 40mm。 散热器的尺寸为30mm X 30mm X 20mm。

    此致、