This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19505KCS:并联 MOSFET

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19505KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941900/csd19505kcs-paralleling-mosfets

器件型号:CSD19505KCS

您好!

我的客户已使用 CSD19505KCS 很长时间、现在他们发现一些器件在测试过程中出现故障。 他们怀疑以并联方式使用不同的 LTC CSD19505可能导致击穿、因为参数不匹配可能会导致某些 MOSFET 先于其他 MOSFET 导通、这超过了器件的最大额定值。

我想知道:

1.我们是否不应并行使用不同的 LTC CSD19505KCS?

2.并联 MOSFET 时需要考虑哪些因素?

如果我们并联5个 MOSFET、并且所需的峰值电流为100A、那么我们需要什么额定电流 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    感谢您向客户推广 TI FET。 应用是什么? FET 是否用于电源或电机驱动等开关模式电源应用? 或者、它是热插拔、OR'ing 还是电池 FET 等静态开关应用? 一般而言、MOSFET 并联良好、并采取了一些预防措施。 您可以更正、参数不匹配、阈值电压会导致一个 FET 先导通、最后关断、并在开关期间承受更大的应力。 阈值电压也会有很多变化。 要回答您的问题:

    1. 不可以、您仍然应该能够从不同的批次并联 FET。
    2. 每个 FET 都需要有自己的栅极电阻器(几欧姆至10欧姆)。 应使 FET 的放置和布局尽可能对称、所有 FET 的栅极布线长度相同。 尝试通过使用通用散热器使 FET 尽可能靠近散热器。
    3. 数据表中的电流额定值可能会令人困惑。 请查看以下链接中的博客。 与 FET 的额定电流相比、并联 FET 的数量更多地取决于功率耗散。 静态电流是100A 吗?

    我将关闭此主题并通过电子邮件与您联系。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-3