This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:抑制(INH)控制、LMZ317xx

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941413/lmz31704-inhibit-inh-control-lmz317xx

器件型号:LMZ31704

您好的支持团队、

我对 SLVSBV8E 的第21页有疑问。
"INH 引脚具有内部上拉电流源、允许用户悬空 INH 引脚以启用器件。
如果应用需要控制 INH 引脚、请使用漏极开路/集电极开路器件或合适的逻辑门与该引脚连接。"

当使能时、输入 INH 推挽信号和输入高电平是否有问题?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    使用推挽信号驱动 INH 引脚不会出现问题。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、
    感谢你的答复。

    确认 INH 引脚。

    从外部上拉3.3V 是否是一个问题?
    内部电源将从外部偏置。

    内部似乎有一个2.9V 上拉电阻。

    注(5)、第5页、SLVSBV8E
    '当器件正在运行且该引脚上没有 UVLO 电阻分压器时、开路电压通常为2.9V。'

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从外部上拉至3.3V 没有问题。 外部源只需处于引脚的绝对最大额定值范围内。 如果不是总是这样、我们通常通过这个引脚来评估启动、方法是用一个函数发生器的阶跃来驱动它

    该引脚通过引脚上的内部电流源提供高达2.9V 的电压、允许器件在引脚悬空时启动。 2.9V 只是生成电流源的内部偏置的限制。 可以过驱这些内部电流源。