This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS549B22:TPS549B22

Guru**** 2562110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939978/webench-tools-tps549b22-tps549b22

器件型号:TPS549B22

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好 在我的器件中、输出电压超过3.3V 时出现问题。对于 еxample μ A、5伏。 在程序 Webench 中,它不会在输出端提供5伏的电压,而是仅提供3.5伏的电压。 选择的电阻 器 RRSP 为0.001m Ω。 问题是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iout=20A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gia、

    您能否共享设计的原理图、能否共享 WEBENCH 设计链接(或 WEBENCH 设计报告)?

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 WEBENCH 中发现了一个错误。 它始终将电阻器 RFSP 的值设置为10欧姆。

    但我的电路提供的电压不超过3.5V (使用 PMBus)。

    是否可以在没有 PMBus (默认情况下)的情况下使输出电压为5伏。 和我的方案

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您可以共享 WEBENCH 设计的链接吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计 ID:205.
    器件型号:TPS549B22RVFR
    设计名称:TPS549B22RVFR 12V-12V 至5.00V @ 20A
    但我已经用 webench (我在上面写过)进行了分类。 我的架构有什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gia、

    WEBENCH 原理图中当前存在错误、RRSP 放置在错误的位置。 该更新预计将于本周在网络上显示。

    我已经查看过您的原理图、找不到任何明显的错误。 我有几个问题。

    1. 您能否共享 C17的器件型号?
    2. 您是否通过 PMBus 调整任何设置、例如 FSW 和斜坡设置? 如果输出电压大于2.5V、建议使用 R x 3选项。 WEBENCH 可能也不会设置该值、我需要仔细研究该值。
    3. 在 PCB 布局中、1uF 输入电容是否放置在 VDD 和 DRGND 引脚上? 我认为这不会导致您的特定问题、但值得尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C17 - T491X477M010AT Kemet。 我们还尝试移除该电容器、仅剩陶瓷电容器。 没有区别。

    我已经尝试了 FSV = 650 kHz 和1.125 MHz。 在1.125MHz 下、Vout 比在650kHz 下高大约0.2V。

    我已经通过 PMBus 尝试了斜坡选择电阻器 x1和 x3 (没有使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令)、没有区别。 该电阻器是否会影响输出电压?

    我是否需要对某些参数使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令、或者所有寄存器在不进行循环通电的情况下立即影响工作模式?

    和:Сhanged 我的电路中电阻器的参数为 R12=短路 或开路(Vsel=0.975V、NVM 未编程、出厂默认设置)、R33=2k43。 结果是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要对 RCSP 设置使用 STORE_DEFAULT_ALL、并重置器件以使用新设置。 在我可以找到的文档中、这一点并不清楚、而且我今天没有自己测试这一点的设置。 如果您仍有问题、我可以在明天进行设置、以帮助您进行尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们移除电阻器 R33 (Rfbt)、则输出仅为3V。

    这是正常的吗?

    (我们有4块板。 所有行为都是相同的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gia、

    我还建议您检查一下您是否还没有。

    1. 测试时输入电压是否为12V? 最好在 IC 引脚 PVIN 和 PGND 引脚附近使用 DMM 进行检查。 如果输入电压足够低、300ns 的最短关断时间将限制最大输出电压。
    2. 您是否还可以使用示波器检查开关节点是否稳定? 请使用显示约5个开关周期的时间刻度进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个细微差别。

    如果我们将 输出电压设置 为3.3V (通过 PMBus,PVIN=VDD=12V),则实际输出为3.4V。

    但如果 PVIN=VDD >15.5V,则芯片会出现错误
    状态 VOUT:
    5 UVW 欠压警告
    4 UVF 欠压故障

    然后关闭、

    数据表:输入电压(PVIN):1.5V 至18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图:

    1) 1)将 RCSP 设置为 Rx3、

    2) 2)使用了 STORE_DEFAUTL_ALL 命令

    3) 3)复位器件(上电和断电)

    这不会带来任何变化。 最大输出仍然为3.5V、就像存在某种饱和一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gia、

    感谢您的测试提供了详细信息。 输出设置为3.3V 时的行为也非常不寻常。 我正在等待一个电路板亲自尝试此操作、以查看我是否可以重现此操作、或者至少验证您如何设置输出电压没有问题。

    同时、您能否帮助使用时间刻度显示~5个开关周期的示波器测量 SW 节点、以查看器件无法将输出提升至5V 时的工作情况?

    此外、您能否分享 PCB 布局的一些图像? 如果我发现我可以让它在 EVM 上工作、这建议问题与 PCB 布局有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将发送、Rload=22 ohme2e.ti.com/.../tps549b22.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gia、

    对于 SW 引脚波形、看起来不正确。 当它应该上升到 VIN 时、它只上升到~3V。 有时我会看到尖峰上升得更高、但这看起来并不正常。 假设 PVIN 上的电压为12V、则 HS FET 看起来甚至没有导通。

    接下来您能否测量引导引脚电压和 PVIN 引脚电压? 当 SW 节点接地时、BOOT 引脚电压应接近 BP 电压(接近5V 减去二极管压降)。 BOOT 引脚电压不足会阻止 HS FET 正常导通、但我看不到这种情况会发生什么。 我还想确保 TPS549B22开始开关时 PVIN 电压足够。

    我在布局中注意到的一点是、建议不要在 VDD 和 DRGND 之间使用专用旁路电容。 我不认为这会导致我们在 SW 节点上看到的行为、但它可能会导致其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    新的、更正确的图像

    1.jpg  -引脚5 (BOOT)

    2.IPG -引脚8...12 (SW)

    所有都很好地位于 VCC 输出上。 没有压降

    2.

    黄色光束表示输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 HS FET 完全没有导通、并且启动电压也看起来不正确。 当 SW 节点为低电平时、引导电压大约为4.3V、这是正常情况。 当 SW 节点处于~3V 时、引导电压应上升至~7.3V、但不会。 我想知道 boot-SW 是否存在汇编问题。 请检查以确保这些值正确、并且与 BOOT-SW 路径相关的所有内容都与 PCB 建立了良好的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和关注。 我发现了一个问题。 电阻器 rBST 故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gia、

    很棒! 很高兴我们发现了问题、您可以解决。 如果您有任何其他问题、请告诉我。