This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:我们能否同时将数据写入 CEDV profile1和 profile2

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941784/bq27220-can-we-write-the-data-to-cedv-profile1-and-profile2-at-the-same-time

器件型号:BQ27220

先生,您好:

我们能否同时将数据写入 CEDV 配置文件1和配置文件2?

我们的客户希望使用配置文件2作为制造数据。

例如、使用监测配置值0x0920、09表示月、20表示年。

其他参数比较。

这些操作是否会影响 IC 的工作?

请告诉我们您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我相信前3个配置文件存储在 ROM 中、并且是预定义的、配置文件4-6位于 OTP 中。

    如果您不打算使用 OTP 配置文件、并且只需要对其进行一次编程以获取制造信息、则不应干扰操作。 尽管我建议使用具有专用暂存存储器的监测计。

    此致、

    Wyatt Keller