This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:相当于 UCC256302

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40379, UCC256302, UCC256402, TL431, UCC28064A, PMP21366, UCC24624, PMP40281, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937617/ucc256402-equivalent-to-ucc256302

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:PMP40379UCC256302TL431UCC28064APMP21366UCC24624PMP40281UCC256301

您好!

我从事 的是 PMP40379参考设计、相同规格的音频应用。

请推荐和/或告知什么 IC 是等效的、或者可以更换 UCC256302而不发生任何变化?

我们正在考虑 使用 UCC256402来替代 PMP40379参考设计!

  与 UCC256302在实验室测试和现场测试中相比、UCC256402有哪些优势?

此致、

Neil Henry

@IRAD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    UCC256402包含与 UCC256302相同的引脚排列、并且只需在 IC 周围进行极小的组件值更改。 本应用手册总结了 UCC25630x 和 UCC25640x 控制器系列之间的主要差异:https://www.ti.com/lit/an/slua966a/slua966a.pdf?ts=1599157573624&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC256404

    UCC256302与 UCC256402之间的主要区别在于、压摆率检测器经过改进、能够检测低至0.1V/ns (UCC256302为1V/ns)的压摆率、并且在开关开始前通过调整 sinit 电压来控制 LLC 转换器的软启动行为。  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    对于 PMP40379 参考设计、如果我想要与它相同的功能、我只能使用 UCC256402、因为它相当于 UCC256302进行测试?

    您能否向工程师咨询 PMP40379 参考设计、以了解我们是否可以更换 IC 并满足相同的规格?

    此外、我还需要将输出从+-42V 提升至+- 50V。 执行此操作的最快方法是什么、除了交换 IC 外、所有东西都保持不变?

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niel、

    您只需更新 BW 电阻器和 LL/SS 组件即可切换至 UCC256402并实现相同的功能。

    您是否需要50V/500W 或50V/6A? 您至少需要更改连接到 TL431的反馈分压器。 如果您需要50V/6A、可能还需要对功率级进行更改。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已经使用 UCC28064A 700W 与 Sheng-Yang 协商、将 PMP21366 PFC 参考设计适应功率级。

    对于 UCC256402、能否使用 WebBench 来仿真50V/500W 或50V/6A、从而更改连接 到 TL431的反馈分压器? 尝试这样做但不工作!

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    将 R626更改为6.8kΩ Ω 应将输出电压调节设定值更改为~50V。 我不认为 webench 被设置为模拟这个器件。 您是否能够使用 Simplis 满足您的仿真需求? 此控制器有一个 simplis 模式: https://www.ti.com/product/UCC256402#design-development##software-development

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常有义务、谢谢。

    我们没有 Simplis、但您的参考设计确实可以加快设计、以进行原型设计和测试。

    我们的客户希望提供更节能的电源、从而实现从 Torous 的转变。

    参考 PMP40379、R626至6.8k 的性能非常出色!

    进一步细化这种方法后、我们的客户对2000uF 的六个输出电容器和二极管不满意。 为了最大限度地减少器件数量、我想修改 UCC24624等栅极驱动器。

    您是否都碰巧拥有使用"栅极驱动器"方法的"双电源"参考设计?

    我相信、PMP40379设计可以为音频放大器进一步增强。 希望这将成为音频领域的前沿技术。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    UCC24624用于全波整流、而此参考设计使用具有中心抽头的全桥整流来创建次级 GND。 要将 UCC24624用于双路输出电源、变压器需要额外的2个输出绕组。 由于使用全波整流、您的终端客户是否可以使用稍大的变压器?

    是50V/500W 峰值负载还是 rms 负载? 输出电容必须在最高负载时用于输出纹波电流。 这将决定输出电容是否可以减小。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复、RMS 负载。

    较大的变压器就可以了。 您是否有我们可以从中查看的器件型号? 和/或参考设计。

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我已经了解了我们的可用参考设计、但遗憾的是、我们没有示例显示使用 UCC24624实现 SR 的双路输出。 UCC25640x 应能够帮助确定您的变压器规格:https://www.ti.com/product/UCC256402#design-development##software-development

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    关于参考设计 PMP40281、我正在寻找可与转换器控制器卡 UCC256302配合使用的 EVM 板。

    尝试查看 PMP40281和 J1的原理图。 什么 EVM 板可与转换器控制器卡配合使用。

    此 控制器卡设计为我们节省了主电源板上的空间!

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我看不到用于直接与该子卡配对的 UCC256301参考设计。 但是、该子卡仅需要更新 IC 周围的无源器件、以便与任何 LLC 级配合使用。 您可以使用 Excel 计算器确定需要哪些无源组件值:https://www.ti.com/product/UCC256301#design-development##design-tools-simulation

    此致、

    本·洛夫