This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:变速器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941793/ucc28704-trans

器件型号:UCC28704

尊敬的团队:

数据表中变压器计算的结果(LP=5mH、NPs=13)和 WEBENCH 的结果是不同的。
我应该设计哪种器件?
e2e.ti.com/.../WBDesign3_5F00_7V0.7A_5F00_120_2D00_250Vin.pdf

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种设计都应该起作用。  Excel 设计工具和 Webench 工具的作者可能具有不同的设计策略。

    它们可以使用不同的频率和 Dmax 时间、甚至允许不同的输入纹波大容量电压。

    此致、

    Mike