This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62135:TPS621351RGXR - PG 连接

Guru**** 2510575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941143/webench-tools-tps62135-tps621351rgxr---pg-connection

器件型号:TPS62135

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

根据   Webench 设计工具在 定制电路板中的建议、我们将 TPS621351RGXR 用于"12至9.5V"。 我们得到了建议的电路、如下所示。 按原样、它提供+12V;然后在阅读 TPS621351RGXR 的数据表(建议将其接地或断开)后、我移除了 PG 处的电阻器 R661并将 PG 引脚保持断开状态。 现在、我将获得9.5V;

但我现在的问题是使用万用表进行测量时、最初为12V、然后稳定在9.5V、而我最初可以接受0V、然后稳定在9.5V。 我应该将 PG 引脚接地、以实现相同的效果。

请澄清。

谢谢、此致、

印第拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Indira、

    您可以随附 Webench 文件还是原理图吗?

    您是否打算在设计中使用 PG 输出(例如: 启用下游器件)?

    由于 PG 引脚是漏极开路、因此当   在 PG 和 VIN 之间放置一个电阻器时、当输出电压处于稳压状态时、预期 PG 引脚上的电压为+12V (Vin)。  或者、只要输出电压降至  其稳压目标值的93%(典型值)以下、PG 引脚就会将自身拉至 GND。

    仅当您不打算使用 PG 特性/输出时、建议将 PG 引脚悬空或接地、如果    引脚悬空、则电压会意外地变为高电平。  假设未使用 PG 功能、对于大多数应用而言、这通常不是问题、但 如果您 希望始终确保引脚上的0V 电压、 则将其连接到 GND 是最佳选择。

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我们不使用 PG 引脚。

    谢谢、此致、

    印第拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Indira、

    如果您不使用 PG 功能、则可以将其保持悬空或将其连接到 GND。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    如果 我将 PG 连接到 GND、在稳定至9.5v 之前、我最初会得到0V 而不是12V 吗?

    在关闭此主题之前、您能否单独澄清这一点?

    谢谢、此致、

    印第拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将 PG 引脚连接到 GND 将确保您始终测量0v。

    此致、

    Matt