工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
根据 Webench 设计工具在 定制电路板中的建议、我们将 TPS621351RGXR 用于"12至9.5V"。 我们得到了建议的电路、如下所示。 按原样、它提供+12V;然后在阅读 TPS621351RGXR 的数据表(建议将其接地或断开)后、我移除了 PG 处的电阻器 R661并将 PG 引脚保持断开状态。 现在、我将获得9.5V;
但我现在的问题是使用万用表进行测量时、最初为12V、然后稳定在9.5V、而我最初可以接受0V、然后稳定在9.5V。 我应该将 PG 引脚接地、以实现相同的效果。
请澄清。
谢谢、此致、
印第拉