This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25970:有关 bq25970应用的一些问题

Guru**** 2602835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941359/bq25970-some-questions-about-bq25970-application

器件型号:BQ25970

大家好、

我们的客户正在对 bq25970进行评估、在测试期间、他们对器件规格有以下疑问、您能帮他们检查一下吗?

1. VAC OVP 响应时间:

在我们的数据表中、我们声称反应时间典型值为0.1us、但在客户的电路板测试和 EVM 铁化期间、我们测量的时间高达1.3us、这对于他们的应用来说太长了。 这是我们器件的正常规格吗?

2. OVP_GATE 引脚 振荡问题:

在客户的 OVP 测试期间、他们发现在以下情况下 OVP_GATE 引脚将会振荡、您知道这里有什么问题吗?

a:将 OVP 阈值设置为11V、OVP MOSFET 将关断至~10.94V。

b.将 VAC 电压降低到~10.8V 时、我们将看到 OVP_GATE 引脚 振荡、如下面的波形所示。

c.当继续将 VAC 电压降至10.5V 以下时、它恢复正常。

3.电池温度检测电路应用问题:

目前、客户正在使用我们的 EVM 电路将 NTC 从 VOUT (电池电压)偏置、但这种方法会在产品断电期间引入电池的泄漏电流。 我们还有其他方法可以在不消耗电池电流的情况下偏置 NTC 吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    关于 VAC_OVP、反应时间是从 VAC 跳变点到 SWX 引脚停止开关测量的。  上面的示波器屏幕截图显示了下拉持续时间规格的一部分、这是一个功能 FET 栅极电容。

    关于 OVP_GATE 振铃、振铃可能是由于跳闸点附近的 VAC 振铃造成的。  这种情况将会发生、尤其是在电源到 VAC 引脚有较长的电感和/或电阻引线/布线时、因为转换器突然停止电流、这会导致 VAC 引脚电压跳变。  在实际应用中、不是基准测试设置、电感会更低、振铃的可能性也更小。  我们将研究向下一个器件添加更多迟滞。

    关于 TS 引脚上拉、它必须是 REGN 而非 VBAT 才能使 TS 功能准确。  在充电和 OTG 模式下、REGN 处于工作状态。  在仅电池模式下、仅当启用 ADC 并测量 TS 引脚电压时、REGN 才会启动。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    为了补充 Jeff 对问题1)的评论、数据表中的第8.4.1.1节提供了有关如何测量 tvac_OVP 的更多详细信息。

    tvac_OVP 是指 VAC > VACOVP 和 OVPGATE 开始关闭之间的反应时间。 完全关闭 OVPGATE 所需的实际时间取决于 FET 栅极电容、而不包含在 tvac_OVP 中。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢大家对问题3的评论、我认为我们需要修改数据表、因为我们声称 TS 电阻分压器应连接到器件的 VOUT:

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    感谢您的提问。  

    对于当前的 BQ25970、基准和上拉电压为 VOUT。  我们计划将其更改为 REGN、以节省下一代器件中的泄漏电流。   

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    感谢您的反馈、但我在这里有点困惑、根据 Jeff 的上述评论、我们应该连接到 REGN 以获取 bq25970、而不是 VOUT。 您能否帮助确认我们是否可以将其连接到 bq25970的 REGN?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    在大多数充电器中、我们将 TS 电阻器网络拉至 REGN、但在 BQ25970中、请将 TS 电阻器网络拉至 Vout。  

    通常、客户将 NTC 连接到监测计、并将 TS 引脚悬空。  是否有任何需要使用 TS 引脚的特殊配置?

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    对于 bq25970、连接 VOUT 而不是 REGN 的设计注意事项是什么? 连接 REGN 是否有风险? 我们将尝试与客户一起检查他们是否可以使用监测计的 NTC 而不是 bq25970的 NTC 电路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    没有具体原因。 一些客户认为泄漏电流对于该系统是可以接受的。

    阿伦