This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118 -是否有方法限制正常运行期间的最大输出电流?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936683/lm5118-lm5118--is-there-a-way-to-limit-the-maximum-output-current-during-normal-operation

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好!  

LM5118-是否有办法限制正常运行期间的最大输出电流?  如果是、如何操作?

我在数据表中看到该器件具有电流限制功能、但我对此的解释并不清楚。 器件可限制哪个电流、以及如何执行此操作?

谢谢

ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    电感器电流受到限制、而不是输出电流。 如果您需要限制输出电流、我建议使用 LM5176。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    为了限制输出电流、您需要一个额外的外部电路或更改为 LM5176。