This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:我们能否在 TINA-TE 中获取 TPS61088的模型?

Guru**** 2538130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940686/tps61088-can-we-get-a-model-for-tps61088-in-tina-te

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS61087

我下载了最新版本的 Tinya90 (9.3.200.277)、它不包含 TPS61088的组件。 最接近的是不兼容的 TPS61087。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在 Tina 版本12.1.0.357 DT-DS (x64)中、也仅支持这两个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    建议您使用 TI-PSpice。 您可以在库中找到 TPS61088。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helen、

    我现在使用的是 TI-Spice。 我唯一的问题是它不允许我将 MODE 引脚悬空(对于 PFM)。 您如何建议我解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会检查一下、请耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DeePee:

    我可以知道您在哪里获得该电路吗?  

    您可以尝试

    1->Find the "TPS61088" in the library

    2.-->右键单击它

    3.->选择"Open Reference design"、然后左键单击瞬态模型。

    您将收到一个包含周围电路的完整解决方案。 如果您找不到、没关系、只需自行下载即可: www.ti.com/.../slvmau6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我已按照您的步骤操作、并说:

    "INFO (ORCAP-2459):TI 模型库已更新为此设计的最新版本。 有关这些更新的详细信息、请参阅会话日志。"

    然后、它更新了保持模式悬空的设计。

    然后、如果我尝试进行仿真、它会显示以下内容:

    错误(ORCAP-15052):由于网表错误、仿真失败。 解决会话日志中报告的错误、然后重试仿真。

    它会在浮动模式引脚上创建一个绿色圆圈。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DeePee:

    该模型在我的方面运行良好。  

    请与我们分享一些屏幕快照,包括电路概述、模拟设置(单击顶部通道中的“PSpice”->单击“编辑模拟配置文件”,然后选中“配置文件->库”),并尽可能详细地介绍错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqui、

    请参阅随附的:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DeePee:

    我怀疑您没有遵守我之前说过的内容。 您自己绘制原理图、对吧?

    您可以尝试

    1->Find the "TPS61088"in the library

    2.-->右键单击它

    3.->选择"Open Reference design"、然后左键单击瞬态模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我现在明白了。 我已采用您的设计并使用我的值对其进行了编辑、现在我再次遇到相同的问题。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DeePee:

    即使将 Mode 引脚悬空、也不要删除 net 标签。 请检查我之前的屏幕截图。  (这是 PSpice 的规则。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这是秘密。 谢谢你,Minqiu! 不要将其在引脚上悬空。 将一根导线连接到它、让导线浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deepi:

    是的、您已经明白了。 感谢您的客气话。

    实际上,我不明白为什么 PSpice 需要这样的规则..........