This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器5V/8A

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS63020, TPS54824, TPS54JA20, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941424/buck-coverter-5v-8a

主题中讨论的其他器件:TPS568230TPS63020TPS54824TPS54JA20TPS63802

您好!

为处理器板供电的最佳降压转换器是什么? TI 有许多转换器可供乍看之下选择、但不确定哪种转换器最适合。 输入电压12V;输出:5V/8A。

此致、

Hans van Daal

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是设备? 是否有其他规格? 热性能? 最大输入电压?... 对于低成本、您可以查看 TPS568230。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN max = 14V

    VIN 最小值= 10V

    我还检查了 TPS568230、这对于我们的应用来说似乎是可以的。

    另一个问题:我们已经使用 TPS63020、但现在我们需要更高的输出电流(3A 或更高)。 您是否有这样的降压/升压转换器可用、最好不要使用 BGA 封装?

    BR、

    Hans

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hans

       如果您可以更深入地了解您的终端应用、我们可以帮助您进一步缩小选择范围。 例如、有些应用需要 固定频率运行。 对于此类应用、您可以使用 TPS54824提供8A 电流。 如果您正在寻找伪固定频率器件、则可以选择 TPS54JA20。 了解应用的工作环境温度也很重要。 那么、您能否提供有关您的终端应用的更多信息?

    您也可以使用 WEBENCH 工具来帮助您进行选择。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    对于降压/升压转换器、我将把这个问题提交给相应的团队进行审核。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

    我是否可以知道降压/升压解决方案的输入电压、输出电压和负载条件是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    输入电压通常为5V。 当电源断开时、超级电容器将接管输入电压、以便能够安全关断处理器板(Variscite VAR-IMX8M-MINI)。 因此、输入电压将从5下降到0V。 降压/升压转换器必须尽可能长地保持3V3输出。 输出电流必须为2.5A 或更高。

    工作温度为0至75摄氏度。

    此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans:

    应该有一个最小 Vin 规格。 如果输入电压过低、则无法支持任何转换器。  

    您可以查看 TPS63802、而启动后的最小输入电压可为1.3V。 (但当输入电压过低时无法处理满负载。)

    我们还有一个基于升压转换器的参考设计。 它可以提供低至0.5V 的输入电压、并且具有比降压/升压转换器更大的电流能力。

    www.ti.com/.../PMP30528