This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电池检测

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941079/bq25601-battery-detection

器件型号:BQ25601

大家好、

当电路中没有电池时、SYS 电压和 BAT 电压的波形显示如下。 在 t0时、充电器开始为 BAT 电容器充电。  BAT 电容器的电压快速上升至大约4.2V。 大约250ms 后、充电器进入终止状态。 然后 、SYS 电压和 BAT 电压开始由于泄漏电流而下降。 250ms 后、新的充电周期开始。  

我对上述现象有两个问题。  

在 t0时、BAT 电容器的电压已经为4.2V、充电电流低于终止电流。 因此、充电状态应以 t0而不是 t1结束。 为什么? 是否有延迟时间?

在 T2、 充电器开始为 BAT 电容器充电。 我认为、在以下波形中、当 Vbat 下降约100mV 而不是600mV 时、再充电周期应该开始。 为什么?  是否有延迟时间?

非常感谢!

王奈生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、

    该器件没有电池检测功能。

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。

    有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问和 e2e.ti.com/.../875386。 BQ25601具有类似的原理。 常见问题解答1应有助于解答您的问题。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我只是对延迟时间很好奇。 请仔细阅读我的问题并解释延迟时间。

    非常感谢!

    王奈生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、

    供参考。

    谢谢、

    宁。