大家好、
当电路中没有电池时、SYS 电压和 BAT 电压的波形显示如下。 在 t0时、充电器开始为 BAT 电容器充电。 BAT 电容器的电压快速上升至大约4.2V。 大约250ms 后、充电器进入终止状态。 然后 、SYS 电压和 BAT 电压开始由于泄漏电流而下降。 250ms 后、新的充电周期开始。
我对上述现象有两个问题。
在 t0时、BAT 电容器的电压已经为4.2V、充电电流低于终止电流。 因此、充电状态应以 t0而不是 t1结束。 为什么? 是否有延迟时间?
在 T2、 充电器开始为 BAT 电容器充电。 我认为、在以下波形中、当 Vbat 下降约100mV 而不是600mV 时、再充电周期应该开始。 为什么? 是否有延迟时间?
非常感谢!
王奈生