This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL536A-Q1:BQ76PL536A-Q1

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941670/ccs-bq76pl536a-q1-bq76pl536a-q1

器件型号:BQ76PL536A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL536A

工具/软件:Code Composer Studio

IAM 使用 bq76pl536a 和 MSP430 (带有参考代码)。 IAM 尝试使用 bq76pl536a 添加电流测量值、并驱动 MOSFET 以防止过流。 是否可以使用运算放大器和感应电阻器配置 PL536a 的 GPIO 以进行电流测量? 或者使用 MSP430微控制器 GPIO 是否可行,如果是的话,这是最好的方法。 以及在提供的源代码中要做的更改是什么...

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavuri、

    那么、您的外部电流感测电路是否会向 GPIO 引脚报告分流电流的电压代表? 在这种情况下、您只需照常实现 GPIO 输入、并根据您如何配置外部电路的预期输出来计算主机 MCU 以确定电流。 其他方法是使用 TI INA 电流感应器件、该器件可通过 SPI 等直接与主机 MCU 通信。 另一种选择是切换到较新的 bq79606a、它支持 GPIO 作为 SPI 主设备与 INA 或其他设备进行通信。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否使用 LM4050电流分流器并配置 GPIO? 我是否知道必须准确修改源代码以进行电流测量并使用 MCU 和栅极驱动器触发 MOSFET 的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavuri、

    您是否尝试调节或测量电流? 这更多的是并联稳压器。 我建议使用 INA 系列并与 MCU 连接。我们不为具有电流感应功能的定制设计提供特定示例代码。 但是、如果您要使用 GPIO 作为输入来测量电压、则主要需要修改数据表页40中的 GPIO 命令寄存器。 同样、我建议使用 bq79606a 器件、以便在这种情况下实现更好的 GPIO 功能。 如果您坚持使用 bq76pl536a、我建议直接将电流测量器件连接到 MCU。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢