This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:能否#39;t BQ25895将适配器输出设置为9V?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940919/bq25895-can-t-bq25895-set-the-adapter-output-to-9v

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890H

尊敬的 TI 团队:

我已查看下面的 E2E 论坛。

我想将适配器输出设置为9V。 但适配器电压输出为12V。

 BQ25895无法将适配器输出设置为9V?

请检查。

谢谢

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    请改用引脚兼容的 BQ25890H。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我在 BQ25980H 的数据表中找不到9V 设置。  

    您的答案是否意味着、如果我使用 BQ25890H 而不是 BQ25895、我将获得9V 输出?

    谢谢、

    Downey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道尼

    BQ25890H 已添加 EN_12V (REG01[1])、因此它可能会变为9V 而不是12V。 默认情况下、禁用12V 协议、握手仅支持5V/9V。

    REG01


    谢谢、

    宁。